This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:CODESYS /EDS /Ethernet/IP -CODESYS:EDS 文件首次工作但在删除和重新安装同一 EDS 后失败(例如,LED 不运行)是已知问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532402/lp-am243-codesys-eds-ethernet-ip--codesys-where-the-eds-file-works-the-first-time-but-fails-e-g-leds-do-not-run-after-deleting-and-reinstalling-the-same-eds-is-a-known-issue

器件型号:LP-AM243

工具/软件:

我正在处理 8 个模拟输入、但问题是我无法更新 EDS 文件。  我尝试了 100 次同样的问题。  

和它不起作用的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</s>! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1) 我第一次安装,我保存它,我运行这个 CODESYS 程序,保存存档到 Fews 文件,工作,没有问题。 (正常工作,仅器件上无变化)  

2) 当拆卸和 AD 设备,标记为红色,再次运行它不会打开和关闭 LED (不工作)

我使用了 ChatGPG、但无法解决问题。

谢谢、  

Thien Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将您的线程指派给我们的 EtherNet/IP 栈专家来帮助您解决问题。

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不清楚您连接 PLC 的器件是什么、它是 AM243x-LP 的默认 Generic_Device 示例吗? 还是在传输 ADC 值时由您自己修改应用?

    1) 您使用的 EDS 文件是什么?

    2) 如果在 AM243x-LP 上运行的应用程序不是原始的 Generic-Device 示例、但在您修改了 ADC 值后、您的 EDS 是否已更新以反映 am243x-LP 器件中的 C 代码更改?

    3) 请在 PLC 和 AM243x-LP 之间点击以捕获 Wireshark 日志并发送日志,以便更好地理解。

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用原 TI 的 TI Ethernet_ip_demo 和 ESD 文件进行了验证和测试。 和新的 CODESYS 版本 21 上的新增功能。 具体目标 14.0.  它将有相同的问题,只有第一次安装工作. 我可以关闭计算机保存到新文件没有问题。 但当我删除或删除以太网 IP 扫描仪或 EDS 文件时。 运行它。 它不会运行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</s>! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是,添加新的设备相同的 EDS 文件到以太网。 它不会打开/关闭 LED。  (我看到适配器打开,但 LED 不会打开/OFF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我使用的 TI EDS 文件        

    所有程序 100%来自 TI、没有修改的代码只能在安装前起作用。

    或者、 My new EDS 文件将使用 TI CCS 代码、或仅先安装 My new CCS 代码   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 如果连接到 PLC 的设备保持不变、那么  再次删除和添加 EDS 文件的原因是什么?

    2) 我们想确认我们对这个问题的理解:如果在运行期间 ,设备与 PLC 断开连接,然后重新连接, IO 连接是否无法建立(即 LED 不闪烁)? 如果是这种情况、请向我们提供 Wireshark 日志以供进一步分析。

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     答案 1 我正在 8 模拟输入、I2C、DAC 上工作。 我需要在 EDS 文件中更改参数或 assemby。 因此、 我需要在 CODESYS 中更改 ESD 文件。 但每次我更改,它不是激活的适配器意味着它不链接到硬件。 (如何验证问题 ,如果我使用 原来的 Internet_IP_DEMO,和 ESD 文件,将 ESD 文件复制到 file1.EDS file2.EDS 或 file3.EDS,这意味着我可以删除 file1 并添加设备 file2 或 file3 ,它应该工作,但它不工作!!!! )。 如果它不工作,那么我无法运行我的 EDS 文件。

    注意 file1.esd 文件... file2.EDS 当您在 LP-AM243 上运行 LED 时 (即 LED 必须闪烁) 、但不能!!!!!!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对我们之前讨论的背景有点困惑。 您能否澄清您指的是哪个 TI 示例 — 它是通用器件还是分立式 I/O 器件示例?

    根据您上次的回答、我知道您希望使用包含组装参数的更新 EDS 文件来测试您的定制器件。 是这样吗?

    为了避免混淆、我们将测试分解为两个不同的场景:

    1. 场景 1:原始 TI 示例 使用原始 EDS 文件运行原始 TI 示例(例如通用器件)。 请先尝试此操作、并验证其是否按预期运行。

    2. 方案 2:自定义设备和 EDS 文件 使用更新的 EDS 文件运行自定义示例(8 个模拟输入等)。 也验证此设置的行为。

    请从场景 1 开始、仅当第一个场景成功时、才能继续到场景 2。 这将有助于我们排除可能导致该问题的任何潜在问题。 如果这两种情况都失败、请提供该特定场景的 Wireshark 日志和 UART 日志、以便我们可以进一步调查


    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是  CODESYS 产生的问题。 我提出了 一种方法来工作的节俭。 谢谢