This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:Enet CPSW 支持 1G 速度

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535604/am2634-enet-cpsw-supports-1g-speed

器件型号:AM2634

工具/软件:

您好团队

我对 CPSW 以太网配置有疑问。 我已在 RGMII 模式下设置 CPSW 接口、并将其配置为 1Gbps 运行。 但是、我无法以这种速度实现通信、具体而言、在配置 1Gbps 后、我无法 ping 通器件。

另一方面、当我将 PHY 速度设置为自动、10Mbps 或 100Mbps 时、ping 将成功运行、并且我能够以相应的速度通过网络进行通信。

鉴于此行为、我想了解以下内容:

  • 是否需要任何特定配置或硬件设置才能使用具有 CPSW 的 RGMII 以 1Gbps 成功启用并运行?

  • AM263x CPSW 接口在 RGMII 模式下是否完全支持 1Gbps 运行、或者是否限制为 10/100Mbps?

  • 是否需要验证任何时序调整(例如 RGMII TX/RX 延迟、内部/外部延迟)或板级限制?

如果有任何可以帮助确保 1Gbps 操作正确运行的指导或文档参考、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    CPSW 确实支持 RGMII 和 1Gbps 速度。 您是否介意分享以下详细信息:
    MCU_PLUS_SDK 版本

    2.链路伙伴详细信息(确保连接到 am263x 的链路伙伴也 1Gbps 且支持 RGMII)

    3.要测试 1Gbps 的 MCU_PLUS_SDK 应用程序

    4.您能在这里分享您的 example.syscfg 文件吗?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    mcu_plus_sdk 版本 —  mcu_plus_sdk_am263x_10_00_00_35

    2.链路伙伴详细信息(确保连接到 am263x 的链路伙伴也支持 1Gbps 和 RGMII)-是的、我已通过在 2 台笔记本电脑之间连接电缆来交叉验证电缆是否支持 1G。

    3.您正在测试 1Gbps 的 MCU_PLUS_SDK 应用程序 — 是的

    4.您能在这里分享您的 example.syscfg 文件吗?  我已附加 syscfg。

    e2e.ti.com/.../example_5F00_syscfg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    感谢您共享 syscfg 文件、我没有看到 syscfg 有任何问题。

    问题 1: 您能否说明您正在尝试的 SDK 中的哪个示例? 是否对开箱即用默认应用程序进行了任何修改?

    问题 2: 您能否共享您看到的应用程序日志? 我想检查是否看到所有链路正常工作并正确处理日志。

    此致、
    Shaunak