This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:HalcoggenTAU 系统错误 MSVCR100.dll &未找到 mfc100u.dll

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526456/safeti-halcogen-csp-halcogentau-system-error-msvcr100-dll-mfc100u-dll-not-found

部件号:SAFETI-HALCOGEN-CSP

工具/软件:

TI 团队大家好、

我在尝试启动 HalcogenTAU 程序时遇到了问题,但是,我遇到了两个关于缺少“MSVCR100.dll"和“和“mfc100u.dll"的“的消息窗口,因此该程序无法启动。

我已经安装了最新的  Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015-2022、但它没有解决该问题。  

我已附上以下错误消息的屏幕截图、我想寻求您的帮助。 谢谢你。

 

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    对延迟的回复表示歉意。

    我已在 e2e 数据库中验证类似问题、找不到与此相关的任何问题。

    请给我更多时间来解决此问题、以便提供进一步的更新。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    对延迟的回复表示歉意。

    我没有时间再次处理此问题、我现在正在处理、并将尽快提供更新。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    此错误消息指示它缺少两个旧 DLL。

    MSVCR100.dll (Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable) 和 mfc100u.dll (Microsoft Visual C++ 2010 MFC Redistributable)。

    我认为我们必须安装 Visual C++ 2010 可再发行版的正确版本、请注意最新版本 。

    请尝试安装这些软件包并尝试一下。

    --
    此致、
    Jagadish。