This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:用于研究 PRU-ICSSG 以构建自定义通信协议的材料

Guru**** 2575815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531380/am2432-material-to-study-pru-icssg-to-build-the-custom-communication-protocol

器件型号:AM2432

工具/软件:

您好:

我的客户希望构建 2 线 100Mbps 自定义通信协议。

为了处理这个问题、他们需要使用 PRU-ICSSG。

1.是否有使用汇编在 PRU-ICSSG 上进行编程的指南?

2.是否有带 PRU-ICSSG 的 100Mbps SPI 的示例代码?

此致、

TED