This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:UART 0

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530163/tm4c129xnczad-uart-0

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:

您好、  

我无法使用 UART0。 没有接收到数据。 如果需要添加任何额外的组件/模块、请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    未收到相关数据。

    传输是否正常工作? 或者发送和接收都失败。  

     请运行 示例 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\uart_echo 此示例将回显您在终端键入的所有内容、这意味着 MCU 将收到键入的内容、然后通过 UART0 传回终端。 确保您具有相同的波特率、停止位数并且两侧没有奇偶校验。 此示例使用 11520-1-N 使用示波器或逻辑分析仪来探测 UART0TX 和 UART0RX。 如果您看到正确的 UART0TX 波形但没有 UART0RX、则需要调查通信的另一端。 我不知道您的 UART0 是否与 PC 或其他带 UART 接口的组件通信。 如果您与 PC 通信、则需要通过 USB 转串行适配器、例如 FTDI 芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接 RS422 传感器。 如果我将传感器连接到任何其他端口、即 UART1 到 UART7、它的工作原理令人满意。 它不能仅与 UART0 配合使用。 代码中是否需要进行任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否展示您的代码如何配置 UART0(不工作)与 UART1(工作)?

    您是否可以显示 UART0TX 和 UART0RX 波形?

    您能否显示 RS422 另一侧的波形(差分 TX 和 RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以再次写入此帖子、状态将更改为“打开“。