This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:CAS 延迟

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534956/tm4c1294kcpdt-cas-latency

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:

您好的团队、

对于外部 SDRAM、此设备是否支持 3 的 CAS 延迟?

客户希望使用 CL 为 3 的 SDRAM、但找不到要将 EPI CL 从 2 更改为 3 的寄存器。

此致、  

森田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的森田山:

     对于 TM4C129、CAS 延迟固定为 2。  我们已经使用 MT48LC32M16A2TG-75 测试了 TM4C129 器件、该器件支持 0x2 的 CAS 延时

    11.5.2 SDRAM 模式
    激活 SDRAM 模式时、务必考虑以下几点:
    1.一般情况下,它从模式激活到第一次操作时接管 100 μs
    允许。 SDRAM 控制器在进入 SDRAM 模式后立即开始 SDRAM 初始化序列
    通过 EPICFG 寄存器进行选择和启用。 正确连接 GPIO 非常重要
    在启用 SDRAM 模式之前进行配置、因为 EPI 控制器依赖于 GPIO
    立即驱动引脚的能力。 作为初始化序列的一部分、加载
    模式寄存器命令自动发送到 SDRAM、值为 0x27
    将 CAS 延迟设置为 2、并将整页突发长度设置为。