This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:用于温度传感器和电压输入的 ADC0 通道配置

Guru**** 2568075 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535012/mspm0c1103-q1-adc0-channel-configuration-for-temp-sensor-and-voltage-input

器件型号:MSPM0C1103-Q1
Thread:MSPM0C1103SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我认为 MSPM0C1103 上 ADC0 的通道 11 已分配给内部温度传感器。
如果我要使用 ADC0 的通道 0 进行电压测量、是否可以使用 SysConfig 同时配置两个通道?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无法从 MSPM0C1103 上的多个通道同时采样。 相反、您可以配置 代码、以便在 所需的 ADC 通道之间进行排序。  有关如何执行此操作的详细信息、请参阅 DriverLib。

    此致、

    Owen