This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:ICSS 与 CPSW 开关性能?

Guru**** 2558470 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529228/am2434-icss-vs-cpsw-switch-performance

器件型号:AM2434
主题:AM4372 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

客户必须决定是将 ICSSG 用作以太网交换机还是使用 CPSW。 过去、他们在 AM437x PRU 上实施了 EtherNet/IP 交换机、但速度很慢、无法按时处理帧。
如果我们现在将 ICSSG 用于标准交换机、则绝不能发生这种情况。
CPSW 与 ICSSG 中的标准 2 端口交换机之间是否有比较性能的测量结果?  

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 支持 DLR 和 IEEE1588 L3 PTP 的 EtherNet/IP 交换机、我们推荐使用 ICSSG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我们有任何基准吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您正在寻找什么样的基准测试结果?

    此外、您是否正在寻找 ICSSG 上的 EtherNet/IP 固件的基准测试结果?

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archit:
    它基本上是关于吞吐量。 在 AM437x(他们过去使用)上、他们遇到了无法按时转发过多流量帧和内部缓冲区溢出的问题。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您的澄清。

    能否提供有关您的 AM243x 用例的更多详细信息? 您计划支持 1Gbps 速度还是 100Mbps 速度?

    这些信息将帮助我们更好地了解您的要求、并为您的实施提供更具体的指导。

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archit:

    过去、客户使用了支持 EtherNet/IP 并支持 DLR 的 AM335x 和 AM437。 他们在这里发现 AM4372 PRU 无法处理所有传入帧、因此丢失了帧。
    他们现在可以选择是否实现标准以太网交换机、该交换机以前是通过 CPSW 实现的、现在是通过 ICSSG 实现的。 在本例中、我们只有一个硬件、而且固件工作量也更少。
    为此、他们需要确保它们足够强大以避免丢失帧、否则我们必须再次支持两种不同的设计。  目前需要 100Mbit 以太网、但未来可能需要 1Gbit。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    总结 以下要求。

    1、客户需要一个 标准以太网交换机 实现。
    2.当前要求为 100Mbps 速度,但将来可以扩展到 1Gbps。

    有关基于 CPSW 的交换机实现方案的性能数据、您可以参阅 MCU+ SDK 文档。

    我找不到与基于 ICSSG 的交换机实施类似的内容、  客户可以使用基于 ICSSG 的网络示例进行基准测试和评估。

    在附注中、您能否回答以下问题:
    1.客户的直通延迟要求是什么?
    2.客户的吞吐量要求是什么?
    3.客户是否在寻找 EthernetIP 支持?
    4.如果问题 3 的答案是肯定的、那么客户是否在寻找设备级环网技术 (DLR) 支持?
    5.客户是否在寻找精确时间协议 (PTP) 支持?

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archit:

    >  3.客户是否在寻找 EthernetIP 支持?
    是的、稍后将使用 Ethternet IP
    > 4. 如果问题 3 的答案是肯定的、那么客户是否在寻找设备级环网技术 (DLR) 支持?
    是的
    > 5. 客户是否在寻找精确时间协议 (PTP) 支持?
    不使用 PTP

    目标是仅开发一个可用于 EthernetIP DLR 和 ICSS-G 上的“正常“以太网包的 PCB
    现在使用 3 个 ETH 端口。 因此、主要思路是将两个端口连接到 ICSSG、将一个端口连接到 CPSW。 这样做的先决条件是将 ICSSG 实施作为“标准“交换机或 EhternetIP DLR。 为了评估“标准“实施是否满足所有标准(快速老化,VLAN 设置等)、他们需要更多信息。
    我们是否对 ICSSG 进行了性能测量?  

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    再次感谢您的详细信息。

     这里有一些基于 ICSSG 的网络示例。 这些可供客户用于评估。
    关于性能数据、由于我们即将发布新的 MCU+ SDK、该团队目前正在运行测试。 我可以在下周结束之前分享这些更新。

    此外、未来还将作为 EthernNet/IP 固件的一部分支持 DLR 和 UDP 上的 PTP。  

    此致
    Archit