This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:NRST 和 ROSC 电流值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532790/mspm0l1306-nrst-and-rosc-current-values

器件型号:MSPM0L1306

工具/软件:

①What NRST 的输入电流是否以 uA 为单位?
该电路与 3.3V 电源、电阻器 47kΩ 和 NRST 连接。
使用 0.1uF 电容器。


②If Ω 100kΩ 连接到 ROSC、并执行频率补偿、
ROSC 的电流输出是多少(以 uA 为单位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota:

    让我与我们的团队核实、并在稍后向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 NRST 引脚、3.3V 时的漏电流约为 3pA、ROSC 引脚约为 35pA