This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:关于外部晶体振荡器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534701/rm46l852-regarding-external-crystal-oscillator

部件号:RM46L852

工具/软件:

将 29.4912MHz 晶体振荡器用于 OSCIN 引脚是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    该器件将不支持 29.4912Mhz 晶体振荡器、因为如数据表的以下部分所述:

    晶体周期应仅在 50 至 200ns 秒内。 这意味着、如果您转换为频率、则频率应仅在 5MHz 到 20MHz 之间。 因此、我们不应为此器件提供超过 20MHz 的晶体。

    --
    此致、
    Jagadish。