This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:设置 F280013x ExtR 模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533327/sysconfig-setting-f280013x-extr-mode

器件型号:SysConfig

工具/软件:

您好、
能否仅通过 driverlib 启用内部振荡器 (F280013x) 的 ExtR(外部电阻器)模式、或者是否有任何在 SysConfig 中启用它的位置。 (TRM 第 89 页)

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因为现在没有用于此目的的 SysConfig 选项。 您应该遵循 TRM 中的第 3.7.9 章“使用外部电阻器 (ExtR) 与内部振荡器“