This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:OPA、GPAMP、ADC

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534331/mspm0g3507-opa-gpamp-adc

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

如果同时使用 MSPM0G3507 的片上模拟外设 OPA0 和 OPA1、GPAMP 是否仍可用于内部 ADC 检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这将取决于您的封装以及您将哪些引脚或外设分配给 OPA、因为根据这些因素可能存在引脚资源冲突。 假设您使用的是 LQFP-64 封装(与 LaunchPad 相同)、则数据表中的下表有助于直观地查看潜在冲突:

    要在内部使用 GPAMP 来缓冲到 ADC、您需要使用引脚 30 配置 GPAMP_IN+:

    因此、只要您不需要对 OPA0 IN0+进行引脚排列、您应该也可以。 如果您需要、还可以在运行时重新配置引脚、以根据当时需要的外设在 OPA 和 GPAMP 之间交换。

    此致、

    Sam