This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:我们能否在引导加载程序模式下分别发送解锁密码 256B?

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534534/mspm0l1306-can-we-send-unlock-password-256b-in-separate-times-at-boot-loader-mode

器件型号:MSPM0L1306

工具/软件:

尊敬的专家:

我客户的主机 IC 一次只能发送 16Bytes i2c 数据。

对于 SBL 中的密码、需要发送 40 个字节来解锁。

是否可以通过发送更短的消息长度和几次来解锁引导加载程序?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您联系我们。 若要解锁引导加载程序、需要全部 40 个字节才能解锁、并且无法在分区中完成。  

    此致、Jojo