This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:读回 SYSTASR 寄存器中的 EFUSE_Abort 是否可能会返回 0、0x1、0x2、0x3 和 0x4 以外的值?

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533360/tms570lc4357-is-there-the-possibility-that-reading-back-the-efuse_abort-in-the-systasr-register-returns-values-other-than-0-0x1-0x2-0x3-and-0x4

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:

尊敬的专家:

SYSTASR 寄存器中的 EFUSE_Abort 位字段定义为位 0–4。 根据技术参考手册第 2.5.1.47 节、除 0、1h、2h、3h 和 4h 之外的其他值读作保留。

读数:保留是什么意思? 是否可以返回 0、1h、2h、3h 和 4h 以外的值(例如将位 4 设置为 1 而不是 0)? 检查所有内容是否都正确从电子保险丝加载时、是否只有相关的位 0–2?
如果是、位字段是否仅与允许写入清除值 1Fh 的大小相同?

谢谢、此致、
最大值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Max、请注意、此主题的 SME 已离职、将在下周初回到您的办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    读取 SYSTASR 时、只有位[2:0]有意义。 写入 1 将清除相应的位 (0~4)。 写入 0x1F 将清除位字段位[4:0]。