This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:关于 MCU 预配置中未定义的 MCU_RESET_UNdefined 和 MCU_POWER_ON_RESET 宏

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533588/lp-mspm0g3519-regarding-mcu_reset_undefined-and-mcu_power_on_reset-macro-undefined-in-mcu-preconfiguration

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具/软件:

您好团队:

我们使用的是 MCAL:MCAL MSPM0_00.02.04.00 软件包

SDK:mspm0_sdk_2_04_00_06 版本

在 MCU 预配置中、我们缺少复位类型 MCU_reset_undefined、并且 MCU_POWER_ON_RESET 具有不同的名称 MCU_POWER_ON_RESET_违 例

Mcu_Cfg 文件需要针对这两个宏进行相应调整

能否提供您的反馈

谢谢你。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCAL 库中可能会存在小错误、因为它仍然是 Alpha 版本。 请相应地更改软件以避免错误。 感谢您的理解!

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cash Hao、

    感谢您发送编修

    此致、

    Pradeep R