This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:带 XIP 的 CoreMark

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533403/am2431-coremark-with-xip

器件型号:AM2431

工具/软件:

您好:

我们计划将 AM2431 与 XIP 配合使用、我们是否有通过 XIP 运行的 CoreMark 的任何参考基准测试编号?

谢谢、此致、
Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise、

    我会在一天或两天内回到这里。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试合并以下示例:

    AM243x MCU+ SDK:XIP 基准测试

    AM243x MCU+ SDK:CoreMark 基准测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise、

    上述建议是正确的。

    我们没有直接在 XIP 模式下运行 CoreMark 的示例。 但是、通过集成 XIP 和 CoreMark 示例、您应该能够实现所需的功能。

    请确保在发布构建模式下捕获结果以进行准确的基准测试。

    Kier、感谢您的意见...

    此致、

    Anil