This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:有关使用 PWM1 的 PA19 SWDIO 的帮助

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534033/mspm0c1104-help-on-using-pa19-swdio-by-pwm1

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

大家好、  

我需要使用 PA19(默认为 SWDIO)   才能被 PWM 使用。  

我不能 使它同时在 20 或 8 针设备上工作...

您是否有一个关于如何 通过 PWM 使用 PA19 的示例 ?

要启用使用 PA19 引脚 、我做了以下操作: Board -> Debug Configuration -> disabled     “在 SWD 引脚上启用调试“   “这还不够吗?

谢谢你  

BR
Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    正在禁用 SWD 引脚上的调试启用 将 PA19 用于 PWM。

    转到 TIMER - PWM -> PinMux 时、您是否无法选择 PA19?

    您是否可以在 PinMux 中选择 PA19、但它未按预期工作?

    我建议尝试从 SDK 运行 PWM 示例、例如  timx_timer_mode_pwm_edge_sleep 、并按照相同的步骤禁用 PinMux 以使用 PA19  SWD 引脚上的调试启用 并在 PinMux 中选择 PA19。

    如果以上都不有帮助、您使用的是定制电路板吗? 您能提供更多有关设置外观的详细信息吗?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 BOR、BOOTRST 和 SYSRST 电平会复位 IOMUX 逻辑、因此如果客户启用引脚配置并将内部电阻器设置为无电阻器、则这将防止上拉/下拉电阻器在复位后保持启用状态。 这将允许 PA19 用于 PWM。