This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2227:是否可以通过将来自 LFOSC 的 CLK_OUT 输入到 FCC 中来提高时钟精度?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533671/mspm0l2227-is-it-possible-to-improve-clock-accuracy-by-inputting-clk_out-sourced-from-lfosc-into-fcc

器件型号:MSPM0L2227

工具/软件:

大家好!

通过将来自 LFOSC 的 CLK_OUT 输入到 FCC 中是否可以提高时钟精度?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    无法调整 LFOSC、因此 LFCLK 不会有任何改善。 FCC 可用于检查精度和补偿、因为这需要两个来源中的一个来保证准确性。

    如果您有 HFXT、或使用了 SYSOSC FCL +外部 ROSC、您会发现 LFOSC 的误差百分比有所不同。 由于 SYSOSC 为+–1.2%、您无法获得比 LFOSC 精度更多的优势、但使用准确的外部时钟、您可以获得更好的定义精度。

    FYI — 或者在 SYSOSC 上、您可以使用 ROSC 将时钟修整为+- 50kHz、因此如果您有 LFXT、则可以执行实时校准。