This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:用于有刷直流电机控制的 SDK

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533100/lp-mspm0g3507-sdk-for-brushed-dc-motor-control

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具/软件:

您好团队:

我尝试实现有刷直流电机控制、但我注意到 SDK 仅包含 drv8706 的示例代码。 它是否也与其他电机驱动器兼容? 我计划使用 M0G3507 作为 CAN 转 SPI 桥接器进行通信。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    这取决于 DRV 器件。  drv8706s 看起来可以与 SPI 接口配合使用、通常配置寄存器地址和值不同。

    因此、它不能直接与其他 DRV 一起使用、需要进行一些定制。

    ]我计划使用 M0G3507 作为 CAN 转 SPI 通信桥接器。

    这看起来是可行的、没有问题。

    B.R.

    Sal