This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:问题

Guru**** 2855990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533604/tm4c1294kcpdt-question

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:

我在编译过程中遇到以下错误:

subdir_rules.mk:9: recipe for target 'bsp.o' failed arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: error: 9999: No such file or directory gmake: *** [bsp.o] Error 1 gmake: *** Waiting for unfinished jobs....

但是、我已确认arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe以下目录中确实存在:
C:\ti\ccs1120\ccs\tools\compiler\gcc-arm-none-eabi-9-2019-q4-major\bin

您能帮助我解决这个问题吗?

谢谢您、
CHI

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     在“CCS ->帮助“下、可以下载 GCC 工具。