This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:RMII 引脚未反映在 SysConfig 文件中

Guru**** 2933290 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533587/am2634-rmii-pins-are-not-reflecting-in-sysconfig-file

器件型号:AM2634
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用的是 SDK 版本 10.02.00.13。 我认为在通过 SysConfig 进行配置时、此版本中存在一些错误。

 

 

您好... 我在以太网 sysconfig 中发现一个问题....

 

如果我们在 pinmux 的第 1 个实例中进行配置、则不会反映在 pinmux.c 文件中  

 

 仅在 pin 的第二个实例中、它反映在 pinmux_config.c 文件中、是否有人可以说针对此问题的解决方案?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AK:

    是的、这是一个有效的已知错误、我对此有一个快速修复。

    在以下文件中:C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_10_02_00_13\source\networking\enet\core\sysconfig\networking\.meta\enet_cpsw\am263x\enet_cpsw_am263x_pinmux.syscfg.js

    修改行号 161 以推送 RMII1 和 RMII2、而不是推送 RMII2 两次。 然后重新打开并检查 syscfg、清理并重新编译示例以查看 pinmux 更改

    此致、
    Shaunak