This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:最终配置修复

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533333/sysconfig-final-configuration-fix

器件型号:SysConfig

工具/软件:

您好:
客户找到了最终配置并保护设置。 因此、我们的想法是将.sysconfig 文件设置为“从编译中排除“。 但在编译工程时、会有一些已删除的生成源文件。  
有什么想法吗?
删除文件的命令在哪里?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holger、您能告诉我客户尝试使用哪种设备吗?

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh:

    客户使用 F2800137。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Holger、e2e 被错误分配到 RADAR org、我已将其移至 ASM-AUTO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    请让客户在本地文件夹中复制 syscfg 文件、然后从构建中排除 syscfg。 以便生成的文件可用且不会被清理。

    此外、他们还需要更新复制生成文件的本地文件夹的 include 文件。