This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:关于 SORTE-G 中 IPG 处理的说明(物理与协议 IPG)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533133/am2432-clarification-on-ipg-handling-in-sorte-g-physical-vs-protocol-ipg

器件型号:AM2432

工具/软件:

TI 团队大家好、

我想确认一下我对 SORTE-G 中的 IPG 处理的理解

在 SORTE-G 中、我的理解是、有两种类型的 IPG:

物理 IPG:通过 MII_RT 中的 TX_IPG0/1 寄存器进行配置、由 PHY 层使用。
协议 IPG:在参数化数据包 (IPG) 中指定、用于器件间时序控制。
这种区别是否正确?
此外、协议 IPG 是否旨在表示包括物理 IPG 在内的总帧间间隙、因此需要在 PRU 固件中进行额外的延迟控制、以确保遵守完整的时序?

如果物理 IPG 和协议 IPG 配置为相同的值(例如,300ns)、并且控制器和器件 PHY 都支持该值、PRU 固件中是否可以忽略显式的 IPG 延迟处理(即,帧之间没有额外的延迟环路或基于 IEP 的时序)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果物理 IPG 和协议 IPG 均配置为相同的值(例如,300ns)、控制器和器件 PHY 都支持该值、PRU 固件中忽略显式 IPG 延迟处理(即帧之间没有额外的延迟循环或基于 IEP 的时序)是否可以接受?

    我认为这样可以、因为它减少了 PRU 固件中的开销。 我将此线程分配给 SORTE 专家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yorimoto-San、

    感谢您的提问。 让我单独谈谈这些问题。

    1.关于 IPG:有物理 IPG(TX_IPG0/1 寄存器)、ICSS_G IP 使用它来维持数据包间隙。 这意味着直到该时间过去、硬件才会发出下一个数据包。 我们在器件/协议初始化期间将其设置为某个值。 然后、可通过参数化数据包中提供的协议 IPG 覆盖 TX_IPG0/1 中的配置值。 我们添加了此作为配置选项、但在参数化状态后、可能没有实际的 SW/FW 代码覆盖中的 TX_IPG 寄存器。

    2.协议 IPG 旨在根据需要替换/覆盖默认/启动物理 IPG。 不是将两者加在一起、而是使用一个或另一个 IPG 值。

    3.我假设您要求的是器件、而不是控制器:发送器件时、PRU 固件中不应有额外的延迟环路。 全部由 IEP 计时器通过时间触发发送进行控制。

    请告诉我、这是否解决了您的问题、或者您是否需要进一步澄清。

    谢谢您、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的详细说明。 我有两个关于 IPG 处理的后续问题:

    1.关于协议 IPG 配置时序:
    假设器件在接收参数化数据包时根据协议 IPG 值更新 TX_IPG 寄存器、并且控制器从同步阶段开始使用协议 IPG、这是否正确?

    2.我假设 IPG 是根据 ICSSG 内核时钟进行控制的 (MII_RT_TXCFG0[12] = 0h)。 根据 MII_RT_TX_IPG 参考手册中寄存器的说明、建议以 8 个接口时钟周期为增量配置 IPG。
    将同样的建议也应用于协议 IPG 是否正确?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yorimoto-San、

    我来回答您的问题。

    1.根据 IPG 协议、器件不使用写入或更新 IPG 寄存器。   当状态从参数化转换为线路延迟测量时、可以将其添加到 TASK_MANAGER 中。 但如前所述、我们尚未实现这一点。

    2.正确,请对协议 IPG 应用相同的建议。 这是简单的方法、因此 PRU 只需获取值并将其写入寄存器。

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas 先生。
    感谢您的回答。