This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI-AM273X:MSS_SPIB MCU-PLUS-SDK 模式设置

Guru**** 2585965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546791/mcu-plus-sdk-am273x-mss_spib-spi-mode-setting

部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

您好支持团队、

我正在使用 MCU+ SDK 开发 AM273x EVM。 在我看来、 样本 mibspi_loopback 工程的 example.syscfg 中的 MSS_SPIB 模式设置与 EVM J7 上的实际 SPI 信号不匹配。 我使用 Saleae Logic 2 验证了这一点。

例如、对于 AD7380-4 芯片组、SPI 模式为 2 (CPOL = 1、CPHA = 0)、在 AM273x .syscfg 文件中、必须设置为模式 3 (CPOL = 1、CPHA = 1)。

有没有理由这样做? 还是有任何建议?

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    查看 AD7380-4 数据表、MOSI 的预期(AM273 至 AD7380 的数据)似乎是在 CLK 的下降沿读取数据、并在 CLK 的上升沿更改数据。  这对应于 AM273 上的极性= 1 和相位= 1 的配置。

    但是、对于 MISO(从 AD7380 到 AM273 的数据)、预期结果是数据在上升沿读取、在 CLK 的下降沿变化。  这对应于 AM273 上的极性= 1 和相位= 0 配置。

    AD7380 数据表:

    由于相位因您关心 MOSI 还是 MISO 而异、因此软件需要为相位选择与您尝试发送数据的方向相匹配的正确配置。

    但是、可能值得向 Analog Devices 发送注释、询问他们为什么他们的器件为 SPI 数据输出和 SPI 数据输入使用不同的时钟相位...

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、感谢详细说明。

    当然、我将与 AD 的支持团队进一步讨论这一点。 当我向他们询问 AD7380-3 的 SPI 模式时,他们告诉我使用模式 2。  

    一旦我得到了更多的信息,我将在以后再联系你。

    谢谢、

    LIN