This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2227:MSPM0L2227SRGZR 的 COM X SEG 线

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546583/mspm0l2227-com-x-seg-lines-for-mspm0l2227srgzr

器件型号:MSPM0L2227


工具/软件:

您好的团队、

我们在工程中使用 MSPM0L2227SRGZR、并需要将 COM 信号连接到 LCD 显示屏。 但是、这些文档并未指定将哪些引脚分配给 COM 信号、并且 PinMux 工具中也没有可用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shrinivas、

    任何支持 LCD 信号的引脚(可在数据表中找到)都可以配置为 COM 信号。

    此致、

    Daniel