This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM273X-AM273X:MCU-PLUS-SDK EVM J1 和 J11 连接器适配器。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546158/mcu-plus-sdk-am273x-am273x-evm-j1-and-j11-connector-adapter

部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

您好支持团队、

我正在开发 AM273x EVM 和 MCU+ SDK、以开发我们的多通道信号处理系统。

我得到了很好的支持、 在 ST 上找到了适用于 J7 的 Zx100-QTH030-EVM Samtec 分线适配器。 现在、我想从 J1 或 J11 获得 SPI 信号。

您能告诉我 要使用哪种分线适配器供 J1 或 J11 使用吗? 您能否提供适配器的链接以便订购?

如果您需要我方面的更多信息、请告诉我。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    Texas Instruments 不生产用于 Samtec 连接器的分线板。 AM273x EVM 使用 Samtec QSH 和 QTH 030 连接器作为上述基准设计器。 有些分线板同时具有 QSH 和 QTH 030 连接器、可用于 EVM 上的任一连接器。  

    此致、

    Erik