This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:关于 RGMII TX 延迟

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545082/am2612-regarding-rgmii-tx-delay

器件型号:AM2612


工具/软件:

尊敬的专家:

我想问一下 RGMII TX 延迟。

  1. RGMII 1.2ns 的最小固定 TX 延迟是否是? 这是建立时间、与 ID 模式无关。

  2. 如果启用 ID 模式、则会引入额外的延迟。 TRM 手册中提到该值是固定的、但确切的值是多少?

    如果禁用 ID 模式、则不会引入额外的延迟。

目前、客户遇到 RGMII TX 延迟问题。 我们观察到、当 ID 模式被禁用时、延迟为 2.7ns、当启用 ID 模式时、测得的延迟为 2.9ns。 似乎只有 0.2ns 的差异、我不知道它是否正确。  

为满足系统要求、客户要求 TX 延迟介于 1ns 和 2.6ns 之间。 如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延迟道歉、

    数据表中列出的最小延迟是数据和时钟之间所需的最小偏斜。 使用原始 RGMII(禁用 ID_MODE)时、该延迟必须通过 PCB 设计和布局来实现。 使用 RGMII_ID、MAC 可以生成偏斜。  
    我尝试从我们的设计负责人那里确认确切的固定 ID_MODE 延迟时间。

    至于满足客户系统要求、信号传播延迟和 PHY 配置都可能影响延迟时间。
    它们使用什么 EVM 进行测试?
    此致、

    Susan