This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:是否可以通过扩展扩展在 CCS20.1 上扩展功能?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545910/mspm0g3519-q1-is-it-possible-to-expand-the-function-on-ccs20-1-via-extentions

器件型号:MSPM0G3519-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我使用的是 CCS20.x 是否可以通过扩展在 CCS 上扩展功能? 客户希望像 VSCode 一样扩展功能。 但我遇到了以下错误消息。

此致、

ITO