This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:在不使用 RTOS 的情况下使用 IPC

Guru**** 2774725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545564/am2634-using-ipc-without-rtos

器件型号:AM2634


工具/软件:

您好、

SDK 中的所有示例在 IPC 示例的 core0 上都有 FreeRTOS。 我可以在没有任何 RTOS 的情况下使用 IPC Notify/rp 消息吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、IPC 也可以在没有 RTOS 的情况下使用。

    此致、

    Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、有没有任何例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前的 IPC Notify Echo 和 RP Msg Echo 示例在除 R50-0 之外的所有其他内核上都具有 NoRTOS。 请参考。

    此致、

    Ashwin