This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SYSCFG-AM243X:哪个文件用于存储产品注册 (MCU-PLUS-SDK 和 SDK)

Guru**** 2544400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545884/mcu-plus-sdk-am243x-which-file-is-used-for-storing-the-product-registration-syscfg-and-sdk

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

您好、

我正在使用 ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03

有时我看到它在 projet 的->属性->常规->产品上出现红色标记。

然后工程拒绝编译。

我必须删除并再次添加它来解决问题。

可能是 git 会忽略它的注册文件。

哪个文件用于存储它?

谢谢、

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    打开 CCS 并 导航至 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products。

    按下“refresh(刷新)“按钮并检查已安装 SDK 的列表。

    您还可以点击“Add"按钮“按钮、通过导航至 SDK 安装目录来安装 SDK。

    希望上述信息有所帮助。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    是的,你的回答是完全正确和有帮助的 — 谢谢!

    我的问题是,当我把项目放在 git 和其他人从 git 拉 —   SDK 变成没有安装。

    也许我忽略了(在 git ignore 中)存储此注册的特定文件。

    我想知道它可能是哪个文件。

    谢谢、

    此致、

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    我想您正在将项目放入 Git 中。 SDK 路径包含在工程中、不会完全复制到工程存储库中。 这只是与项目的软链接。 当您从 Git 中拉取它时、预计 SDK 不会出现。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    此致、

    Eli