This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:关于 RW 位信息

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540234/mspm0g1107-regarding-rw-bit-information

器件型号:MSPM0G1107


工具/软件:

您好、专家、

在 I2C 通信(从器件)中、从器件地址匹配检查由驱动程序 API MSPM0G1X0X_G3X0X 驱动程序库执行、但我想知道如何获取同时收到通知的 RW 位信息。 您能告诉我是否有任何用于获取 RW 位信息的 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    寄存器 TSR.TREQ 和 TSR.RREQ 中有两个位 用于发送或接收状态检查。 但我没有找到任何 API 来对其进行检查。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    由于截至 7 月 29 日、最新的 SDK 2.05.01.00 中似乎没有包含 TSR.TREQ 和 TSR.RREQ、我们正在尝试使用 slave.SSR 进行读取。
    请告诉我 slave.ssr 的读取时序。
    该值是否与在启动条件和停止条件之间读取时的值相同?

    此外、TSR.TREQ 和 TSR.RREQ 将包含在哪个 SDK 版本中?

    此致、
    后藤义人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    slave.ssr 也会起作用。  TSR.TREQ 和 TSR.RREQ 与 SLAVE.SSR 相同  

    此致、

    现金好