This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:通过以太网进行 AM2431 固件升级

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545447/lp-am243-am2431-firmware-upgrade-over-ethernet

器件型号:LP-AM243


工具/软件:

我想要一种比此处所述更简单的方法:

 LP-AM243:[LP-AM243 ]通过以太网进行 AM2434 固件升级 — 需要跟进 

此外、我们还需要避免出现 勘误项 i2331 问题。

我们的电路板尚待设计、将始终处于 OSPI 引导模式。

此序列是否会比上述链接中描述的序列更容易、并避免 i2331 问题?

  1.如果我们正在重新引导或重新引导至完整应用程序、我们的 SBL 将使用某种持久状态方法进行检查。

  2.如果重新启动,我们的 SBL 将引导我们的固件更新应用程序,该应用程序会通过以太网检查我们的固件是否最新,并在必要时刷写更新。

  3.固件更新应用程序会将持久状态方法设置为完全应用程序模式并进行热重启。

  4.我们的 SBL 将从持久状态中看到它处于完全应用程序模式、并将此状态设置回新的引导模式。

  5.然后、我们的 SBL 将通过以太网连接引导我们的完整应用程序。

我们将始终使用这 5 个步骤、仅使用 OSPI 引导模式来为所有引导执行乒乓引导序列。

这种方法是否有效?

  谢谢、

  Tim S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    勘误表 i2331 问题在 SDK 中实现了权变措施。 但还有另一个勘误表属于您的案例、因为您对通过以太网进行固件更新感兴趣。 该问题是勘误表 i2329 - MDIO 接口损坏。 我将与我们的团队核实此问题是否可以解决。

    引导顺序是可行的。 但需要注意的是 SBL 的大小。 我建议对其进行验证、使其符合您的系统需求。

    如果您有任何其他疑问、请告知我们。

    谢谢。此致、
    Teja。