Other Parts Discussed in Thread: AM2612
Thread 中讨论的其他器件:AM2612
工具/软件:
您好、专家、
我的客户使用 AM2612 进行以太网通信。 一个电路板在 UDP 测试中失败、而其他电路板正常工作。 请帮助说明此单个电路板上出现异常的可能原因。 是否需要检查一些配置?
在应用中、每 10ms 发送一次 UDP 数据包、在其他电路板上、可以按预期每 10ms 在对等器件 (PC) 中接收一次数据包。 但在这个电路板上、不接收 UDP 数据包。
从在 RGMII 引脚上捕获的信号来看、我们发现在该异常电路板上、10ms 周期之间存在奇脉冲。 PC 上接收到的数据也未完成。
请帮助检查此奇数脉冲的可能原因。
所有电路板都具有相同的硬件和软件。
在异常电路板上、问题不会每次都发生。 在一次下电上电中、如果问题发生、始终会在这个下电上电中发生。 然后关闭电源并再次开机、问题可能消失、以太网通信正常工作。 然后、在多次下电上电后、问题再次发生。
图 1:发生问题时捕获的信号
图 2:在正常电路板上捕获的信号

图 3、出现问题时收到的数据

图 4、正常主板上收到的数据