This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:ALX PCB 安装设计参考

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545662/am2432-alx-pcb-mount-design-reference

器件型号:AM2432


工具/软件:

团队、

我想请您提供 AM2432 ALX 封装的 PCB 安装设计参考或指南。

客户的评估板上遇到 PCB 安装问题。

它会发生较弱的焊接强度。

谢谢。此致、

哈拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hara、

    感谢您的查询。

    [引述 userid=“451392" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545662/am2432-alx-pcb-mount-design-reference

    我想请您提供 AM2432 ALX 封装的 PCB 安装设计参考或指南。

    客户的评估板上遇到 PCB 安装问题。

    它会发生较弱的焊接强度。

    [/报价]

    请帮助我了解您是否指的是焊接指南?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的答复。

    是的、我需要焊接指南。  

    感谢和尊敬、

    哈拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hara、

    请参阅 MSL 等级  

    www.ti.com/.../AM2432

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    很抱歉让人困惑。 客户需要按照 TI 的建议、例如焊球焊盘尺寸、焊锡膏厚度等、以及 PCB 上的其他建议。

    目的是在其 PCB 上加强 AM2432 (ALX) 安装。

    谢谢。此致、

    哈拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hara、

    谢谢你。

    装配车间应能够提供所需的输入。 我们不提供建议。

    对于类似的间距和焊球直径 SOC、我有一些建议。

    请参阅以下内容:

    查找  封装焊盘直径和基板焊盘尺寸  

    (+) AM625:ALW 封装焊盘直径 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1183910/faq-am625-custom-board-hardware-design-collaterals-to-get-started

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    哈拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hara、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.