This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:Uniflash 擦除会导致定制电路板无法引导

Guru**** 2569075 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545269/am263p4-q1-uniflash-erase-causes-custom-board-to-not-boot

器件型号:AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户在使用 Uniflash 及其定制电路板时遇到问题。 连接的闪存器件是 LP 板上闪存器件的较小存储器型号。 (ISSI-IS25LX128)。  

UART 端口不可用、因此它们没有要检查的日志。

问题如下:

  • 通过 Uniflash GUI 擦除闪存并重新刷写 SBL、appimage 和 XIP_appimage 后、器件将无法在其任一电路板上启动。 每次擦除闪存时都会出现此问题、即使重新刷写多次、问题也无法恢复。
  • 他们在另一电路板上尝试了此操作并尝试了相同的操作、但能够顺利启动而不会出现任何问题。 两个电路板之间的硬件差异在于、未引导的电路板具有连接到 OSPI 信号的探针。

它们还会获取主板不启动时的内存转储(擦除之前已完成)、并将其与主板启动时的内存转储进行比较:

  • 擦除后:  
  • 刷新后
      引导时、通常会略有不同  
  • 擦除后的应用程序区域:
     (注意:擦除后应使用所有 000000 而不是 FFFFFF)
  • 重新刷写后的应用程序区域:

您能尝试看看 CC 还是 LP 电路板上可以复制它吗?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    需要对刷写器文件进行一些修改。

    1.在 Flasher 工程的 main.c 中、更改宏的值  Bootloader_UNIFLASH _MAX_FILE_SIZE 到 1MB  

    2.修改缓冲区的大小 gFileBuf 如下所示、已删除分配的额外 20 个字节

    3.还修改 sysconfig 文件以增加 RAM 大小以适应新的缓冲区大小。

    我还会附加 main.c 和 syscfg 文件。

    更改完成后、在 uniflash 中使用修改后的闪存器。 在 SysConfig 中进行更改时、请确保锁定 OSPI 引脚。

    进行更改后、客户是否可以再次检查相同的情形。

    e2e.ti.com/.../2577.main.ce2e.ti.com/.../2577.example.syscfg

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    需要在刷写器工程中进行一些修改。

    1.在 Flasher 工程的 main.c 中、更改宏的值  Bootloader_UNIFLASH _MAX_FILE_SIZE 到 1MB  

    2.修改缓冲区的大小 gFileBuf 如下所示、已删除分配的额外 20 个字节

    3.还修改 sysconfig 文件以增加 RAM 大小以适应新的缓冲区大小。

    我还会附加 main.c 和 syscfg 文件。

    更改完成后、在 uniflash 中使用修改后的闪存器。 在 SysConfig 中进行更改时、请确保锁定 OSPI 引脚。

    进行更改后、客户是否可以再次检查相同的情形。

    [请注意、我共享的 SysConfig 文件用于 256MB 闪存。]

    e2e.ti.com/.../3324.main.ce2e.ti.com/.../2766.example.syscfg

    此致、

    Aswin