This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:网络支持 RGMII RMII

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545273/am2612-network-support-rgmii-rmii

器件型号:AM2612


工具/软件:

尊敬的网络团队:

对于 AM261- CPSW、支持 RMII MII 和 RGMII(根据数据表)。

然而、纵观 网络部分的 SDK、可以发现它支持 RGMII 和 RMII。

您能否说明这是否仅仅是因为任何软件组件或是否存在任何其他问题?

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    最近为 CPSW 启用了 MII 支持、这更像是一项软件驱动程序功能、以前未启用。

    请参阅最新的 SDK 驱动程序、以获得 CPSW 的 MII 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将创建一个 JIRA 来获取 SDK 文档更新。

    感谢您突出显示这一点。