This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:TCF 不会感到沮丧!

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, MSPM0L1306, SYSCONFIG, CCSTUDIO, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546175/lp-mspm0l1306-tcf-not-there-is-frustration

器件型号:LP-MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCCSTUDIO、MSPM0L1306、MSP430FG6626 MSP430FR2311

工具/软件:

好的、就是这里。

Rev A Launchpad

Theia 20.2.

连接并识别该板后。\

在 TIA 示例中提取

使用 SysConfig 进行了修改 — 谢谢大家!

全部构建...成功 — 唾液从这里开始。

开始调试 — 无目标配置文件

我们在开玩笑吗? 数字系统。  硬部分已完成! 天哪!

我需要帮助、我尝试咨询我的 AI、但这是偶然的、似乎所有这些都是从 TI 配置中得到的(已经)。

我需要一些救恩。。 谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYI — 我实现了文件,另存为 *。ccxml。  

    下面是 Code Composer(代码调试器)...下 ccxml 会话的高级配置下的探测日志

    ----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------ testBoard.dat -- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------ 该实用程序选择了 100/110/510 类产品。 此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。 库构建日期为 2025年5月23日。 库构建时间为“13:46:29“。 库软件包版本为“20.2.0.3536"。“。 库组件版本为“35.35.0.0 “。 控制器不使用可编程 FPGA。 更新 XDS110 固件...完成。 控制器的版本号为“5"(“(0x00000005)。 控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。 该实用程序将尝试复位控制器以进入 SWD 模式。 ----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------ 此模拟器不会创建重置日志文件。 ----- [执行 SWD 模式完整性测试]-------------------------------- 此测试将读取 IDCODE 寄存器 1 次。 IDCODE 寄存器值为 0x6ba02477。 SWD 模式完整性测试已成功完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    感谢您联系我们。 首先、对于“TIA"示“示例、您能否向我发送您在 Resource Explorer 中引用示例的屏幕截图? 因为如果是 TIA、您是指跨阻放大器、我看不到 L1306 的任何相关记录。 此外、您能告诉我您的 SDK 在 CCS 上的版本吗?  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 CCS 信息...

    详细信息

    版本:20.2.0.12__1.8.0

    默认 VS Code API:1.96.0

    VS 代码兼容性

    扩展

    • @CCS/CCSTUDIO 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-Getting Started 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-guicomposer 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-SUPPORT 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-viewer 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-updater 20.2.0
    • @theia/ai-anthropic 1.58.4.
    • @theia/ai-chat 1.58.4.
    • @theia/ai-chat-ui 1.58.4.
    • @theia/ai-code-completion 1.5.4.
    • @theia/ai-core 1.58.4.
    • @theia/ai-history 1.5.4.
    • @theia/ai-huggingface 1.58.4.
    • @theia/ai-llamafile 1.58.4.
    • @theia/ai-MCP 1.5.8.4
    • @theia/ai-ollama 1.58.4.
    • @theia/ai-openai 1.58.4.
    • @theia/ai-scanoss 1.58.4.
    • @theia/ai-terminal 1.58.4.
    • @theia/ai-workspace-agent 1.5.4.
    • @theia/bulk-edit
    • @theia/calllayers 1.58.4.
    • @theia/collaboration 1.58.4.
    • @theia/console 1.58.4.
    • @theia/core 1.58.4.
    • @theia/debug 1.58.4.
    • @theia/dev-container 1.58.4.
    • @theia/编辑器 1.58.4.
    • @theia/editor-preview 1.58.4.
    • @theia/electron 1.58.4.
    • @theia/external-terminal 1.58.4.
    • @theia/file-search 1.58.4.
    • @theia/filesystem 1.58.4.
    • @theia/keymaps 1.58.4.
    • @theia/marks 1.58.4.
    • @theia/messages 1.58.4.
    • @主题/指标 1.58.4.
    • @theia/mini-browser 1.58.4.
    • @theia/Monaco 1.58.4.
    • @theia/navigator 1.58.4.
    • @theia/笔记本电脑 1.58.4.
    • @theia/Outline-View 1.58.4.
    • @theia/output 1.58.4
    • @theia/plugin-dev 1.58.4.
    • @theia/plugin-ext 1.58.4.
    • @theia/plugin-ext-headless 1.58.4.
    • @theia/plugin-ext-vscode 1.58.4.
    • @theia/preferences 1.58.4.
    • @主题/预览 1.58.4.
    • @theia/process 1.58.4.
    • @theia/property-view 1.58.4.
    • @theia/remote 1.58.4.
    • @theia/scanoss 1.58.4.
    • @theia/SCM 1.58.4.
    • @theia/SCM-extra 1.58.4.
    • @theia/search-in-workspace 1.5.4.
    • @theia/secondary-window 1.58.4.
    • @theia/task 1.58.4.
    • @theia/terminal 1.58.4.
    • @theia/test 1.58.4.
    • @theia/timeline 1.58.4.
    • @theia/toolbar 1.58.4.
    • @theia/类型层次结构 1.58.4.
    • @theia/userstorage 1.58.4.
    • @theia/variable-resolver 1.58.4.
    • @theia/VSX-registry 1.58.4.
    • @theia/workspace 1.58.4.
    我的主板序列号是... ML130001
    Resource Explorer - source、然后编辑 configsys 以获取我想要的配置... 全部已编译...准备好调试...

    MSPM0 SDK 2.05.01.00 信息

    参数 Name 修补程序版本 安装位置
    封装 MSPM0 SDK 2.05.01.00 C:/ti/mspm0_sdk_2_05_01_00
    依赖性 ARM GNU 嵌入式工具链 9.2.1. C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1
    依赖性 其中概述了 SysConfig 1.24.0

    C:/ti/ccs2011/ccs/utils/sysconfig_1.24.0

    “MSP"子“子系统下

    跨阻放大器

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    感谢您提供这些信息。 此外、我还下载了工程并进行了构建、然后可以在 targetConfigs 文件夹中看到我的 TCF “MSPM0L1306.ccxml"。“。 此处的快速问题、在修改 SysConfig 之前、编译和全部时您仍然看不到 TCF 吗? 此外、还可以共享在 SysConfig 中所做的更改、以便我可以执行相同的操作并重新编译?  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jojo、  

    尝试上传 syscfg 文件。  如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    您可以点击“Insert"(“(插入(插入)、然后点击“Image/Video/File"(“(图像(图像/视频/文件)、然后点击“Upload"(“(上传(上传)、从指定的文件夹中选择 syscfg 文件。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../transimpedance_5F00_amplifier.zip

    必须先点击灰色的上传 文件类型不被允许,所以我不得不猜猜..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在发送什么是所谓的 ccxml 文件...希望它 helps.e2e.ti.com/.../SR_5F00_1306_5F00_PROTO_5F00_CCXML.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    感谢您提供这些信息。 我能够下载并使用您的 SysConfig 文件、而不是默认文件、这里的一切都运行良好。 我可以开始调试并将 TCF 放在 targetConfigs 中。 在下面找到我的 ccxml 文件的详细信息:  

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
        <configuration XML_version="1.2" id="configuration_0">
            <instance XML_version="1.2" desc="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe" href="connections/TIXDS110_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe" xml="TIXDS110_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
            <connection XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe">
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510cs_dap.xml" id="drivers" xml="tixds510cs_dap.xml" xmlpath="drivers"/>
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510cortexM0.xml" id="drivers" xml="tixds510cortexM0.xml" xmlpath="drivers"/>
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510sec_ap.xml" id="drivers" xml="tixds510sec_ap.xml" xmlpath="drivers"/>
                <property Type="choicelist" Value="1" id="The JTAG TCLK Frequency (MHz)">
                    <choice Name="Fixed with user specified value" value="SPECIFIC">
                        <property Type="stringfield" Value="1MHz" id="-- Enter a value from 100.0kHz to 2.5MHz"/>
                    </choice>
                </property>
                <property Type="choicelist" Value="2" id="SWD Mode Settings">
                    <choice Name="SWD Mode - Aux COM port is target TDO pin" value="nothing"/>
                </property>
                <platform XML_version="1.2" id="platform_0">
                    <instance XML_version="1.2" desc="MSPM0L1306" href="devices/MSPM0L1306.xml" id="MSPM0L1306" xml="MSPM0L1306.xml" xmlpath="devices"/>
                </platform>
            </connection>
        </configuration>
    </configurations>
    

    现在、我将在 CCS 团队中回放、征求他们对该问题的意见。 但在我这样做之前、您能否回答以下问题、以便在这里更加清晰?  

    1.在更改默认 SysConfig 文件的内容之前、您是否初始构建和调试过、并验证是否创建了 TCF?

    2.导入另一个项目但仍使用 L1306 设备时是否出现同样的问题?  

    3.您是否已安装并重新安装 CCS 以检查问题是否仍然存在?  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX

    1 — 我认为答案是否定的 这是不寻常的,我感觉更舒适的 UI 和继续,最有可能。  

    2 — 我会测试,并回到你的这个。

    3-不

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于项目 2 — 否,新编译的项目(开箱即用)、没有 TCF 消息... 加重处罚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我来向 CCS 团队汇报一下他们对此的意见、因为这里似乎非常具体。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、BEE 将 CCS 用于多种处理器、主要是 MSP430FG6626。 最近几个月的新机器 — 在过去几个月中添加了 GIT、Python 和 Azure Dev Ops(如果有 conflcts?)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR2311 项目近期完成、未出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读 CCS 用户指南第 7.2 节、偶然发现了可行的解决方案。