This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:代码生成工具 — 是否因欧盟法规而发生变更?

Guru**** 2929330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1543680/tms570lc4357-code-generation-tools---changes-due-to-eu-regulations

器件型号:TMS570LC4357


工具/软件:

您好、

鉴于 2027 年在欧洲生效的《网络复原力法案》、我的客户想知道。 是否计划因此对 TI 的代码生成工具或产品进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想跟进此事、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    我对拖延的答复深表歉意。

    我正在内部讨论此问题、我将尽快发布我的更新。

    --

    此致、
    Jagadish。