This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:ADC 消耗电流源 EN/DIS 是否影响 ADC 存储器?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546903/mspm0g3507-does-adc-burnout-current-source-en-dis-effect-adc-memory

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好、Guru、

我看到了“OPA_烧毁_CURRENT_SOURCE_TO_ADC“示例。

此示例利用烧毁选项。 但我无法理解启用/禁用此选项之间有何不同。

一切看起来相似,除了设置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请查看 TRM 中的“烧毁电流源“一章。 当 OPA 用作 ADC 输入时、该烧毁电流源是从 ADC 提供给 OPA 的函数。 启用后、OPA IN+将具有一个电流源、当传感器开路时、ADC 将获得完整范围的采样结果、从而检查传感器是开路还是正常工作。