This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:ECLK 实现

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546415/tms570ls3137-eclk-implementation

器件型号:TMS570LS3137
主题: ADS1258 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

在我们的一个工程中、我们使用 TMS570LS3137 微控制器和 ADS1258 外部 ADC。 我们在 ADS1258 的时钟电源方面遇到一些问题、因此我们尝试从 TMS570LS3137 生成时钟并将其提供给 ADC。 我们设法使它成功运行。

在生产中将 TMS570LS3137 的 ECLK 引脚直接连接到 ADS1258 是否是一种好做法? 我了解到 ECLK 引脚主要用于测试目的。 如果在量产版本中将 ECLK 引脚永久连接到 ADS1258、是否会导致任何问题?

感谢您的支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    您可以使用该时钟;这样做没有问题、因为我们在 LaunchPad 板中将此 ECLK 用于 PHY 模块。

    这样就不需要为 PHY 模块使用外部晶体。

    --
    此致、
    Jagadish。