This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:高频晶体问题频率变化不具有带 C62 和放大器(63 已封闭)的稳定频率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546805/mspm0g3507-q1-high-frequency-crystal-issue-vary-frequency-not-have-stable-frequency-with-cap-c62-63-enclosed

器件型号:MSPM0G3507-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

 高频晶体 问题  频率变化与 CAP C62 和 63 没有稳定的频率请分享布局如果您推荐与晶体的电容器也拯救了我的淋巴封闭

封闭布局  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否选择了合适的电容值?

    容量的计算公式为:C1 = C2 =(CL - CS)* 2、其中 CL 是晶体的负载容量、CS 包括 MCU 引脚杂散电容器 (2pF) 和 PCB 电容器 (2pF)。 您可以在设计中选择合适的电容器。

    在软件方面、 在 SysConfig 中、配置 HFXT 时、您可以使用更长的 HFXT 启动时间、如下所示。

    顺便说一下、当您说它 没有稳定的频率时、您会看到什么?