This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:EEPROM API 返回值的 ECC 错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532009/am263p4-q1-ecc-error-from-eeprom-api-return-value

器件型号:AM263P4-Q1
主题:AM263P4 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

是否可以通过 eeprom_read() API 的返回值确定发生了 ECC 错误?

如果没有、那么 从 EEPROM 读取时是否有替代方法来提醒 ECC 错误?

类似地、从闪存读取时是否有一种方法可以从 Flash_read () 中确定 ECC 错误?

如果不是、可用的替代方案是什么?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、恐怕我们的 AM26 ECC 专家已离职。  您可以期待星期三下周的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您的答复。

    我已经让我的客户知道。

    此致、

    Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mari :

    AM263P4 CC 卡上的 I2C EEPROM 不支持 ECC。

    OSPI 支持用于外部闪存的 ECC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:  

    重新打开此主题。

    为了确认一下、  

    是否可以通过 eeprom_read () api 的返回值确定发生了 ECC 错误?

    这是不可能的。  

    但是、

    同样、从闪存读取时是否有方法从 Flash_read () 中确定 ECC 错误?

    这是可能的。

    您能详细说明一下、他们如何判断从闪存读取的返回值是否发生了 ECC 错误?

    此致、

    Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果启用了 FSS ECC、ECC 将向 ESM 模块报告。