This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:串行控制台不再工作 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544964/mcu-plus-sdk-am243x-serial-console-no-longer-working

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

您好!

我目前仍在尝试解决我昨天遇到的问题、但在此过程中、我发现了一个我没有考虑到的不同问题:之前、在尝试使用串行控制台测试 UART 终端时、它按预期工作(至少到昨天)、打印“c"等“等 但是、在尝试修复引导模式并尝试连接到 CPU 后、我意识到必须再次测试 UART。 以防万一、我使用与昨天相同的步骤尝试了串行控制台、但未打印任何内容。 我用昨天的相同引导模式再次尝试、但仍然不起作用。 这是否可能导致电路板硬件本身出现问题(我注意到的一点是,通过开关上电时,除 6 和 24 之外的 LED 突然出现短路)、或者 CCS 上可能有单独的软件问题?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到这个问题的混合还有另一个线程。

    这是否与上一个线程有关、或者我们可以将其视为单独的 UART 问题?

    请告诉我您的建议。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是单独的 UART 问题、因为它适用于我之前卡住的步骤。 谢谢!

    此致、

    Jiun Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的确认。

    我用昨天的相同步骤尝试了串行控制台、但没有打印内容。

    您的意思是说、当设置为 UART 引导模式时、您没有在 UART 控制台上或使用的 COM 端口上看到“CCC"打印“打印出来?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我没有看到 UART 控制台上打印出“CCC"(“(我(我可以看到 COM 端口正常、以及 (FTDI) 标签)。

    谢谢您、

    Jiun Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我看不到 UART 控制台上输出的“CCC"。“。

    如果之前使用相同的过程和相同的 UART COM 端口、您能够看到'CCC、现在无法看到相同的、那么这肯定是一个硬件级问题。 我想告诉您的一点是正确设置了 UART 引导模式。 如果设置正确、则必须是硬件/板问题。

    谢谢、

    Vaibhav