This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AE6PM:消耗过多电流

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544963/tm4c123ae6pm-drawing-excessive-current

器件型号:TM4C123AE6PM


工具/软件:

你(们)好  我推出了一个新电路板、在为 CPU 加电时、CPU 正在尝试绘制 200mA。  我能够隔离进入 CPU 的 3.3V 电压、它肯定是 CPU。  我已经检查了引脚排列并查看了所有明显的潜在问题、我处于静止状态。  有没有人对如何去确定发生了什么有任何建议?

谢谢、

Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我要启动一个新的电路板、并且在开机时 CPU 正在尝试通过 200mA 进行绘制

    肯定有一些短路。 我希望在复位时、复位电流为几位数。 您是否只有一个板或多个板出现问题? 最近、我遇到一位客户报告电流过大、但这是由于使用了错误的器件型号所致。 我认为您没有同样的问题、但值得仔细检查。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538682/tm4c1290ncpdt-design-review

     如果您只有一块板、我建议您用新板更换 MCU。 是否可以重复同样的过电流? 如果是,那么你必须有一个短的地方。 这种短路是仅在您运行某个程序后检测到的、还是在 MCU 上电后立即开始、其中没有任何代码? 回答这些问题将有助于找出问题。 如果主板上的其他组件驱动的值相反、请确保您不会在 I/O 上产生驱动器冲突。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    我有两块电路板、它们都表现出相同的故障。  电源轨和晶体上没有接地短路。  我假设、除了驱动晶体以及可能的 1 或 2 条 JTAG 线外、所有其他 I/O 都具有高阻抗。  这些器件从未编程过。

    谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该提一下、当 3.3V 电源开始过流时、它会达到大约 2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了它,和往常一样,这是因为几个愚蠢的错误。  第一个忘记了为原理图上的 CPU 提供 3.3V 电压。  因此、我手动接线 3.3V 电源、但也将其连接到 VDDC。  全部是固定的。

    谢谢

    Doug