This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:关于 MSPM0L130x 和 MSPM0Gx50x 的安全固件更新。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544459/mspm0l1306-q1-secure-firmware-update-about-mspm0l130x-and-mspm0gx50x

器件型号:MSPM0L1306-Q1


工具/软件:

您好、专家。

关于 安全固件更新。

MSPM0L130x 和 MSPM0Gx50x 具有存储体交换功能。 但其他没有 bankswap 功能的 M0 器件将不支持安全固件更新。 我的理解是否正确?

此致、

ITO

(c9315030-42b9-4733-8bbc-f541eda79cf2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、  

    在内部研究后、如果其他器件有密钥库、则它们可以进行安全固件更新。 但是、对于这些只有一个存储体(不同的闪存要求)的器件、需要将映像加载到同一个闪存存储体中。 这是可以的、但与常规存储体交换过程不同、但仍然可以安全地完成。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jojo、

    非常感谢 您的帮助。 我将您的意见传递给客户。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、  

    欢迎您! 如果还有其他问题或顾虑/、请告诉我  

    此致、Jojo