This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1518:内部温度不正确

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1518, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545061/mspm0g1518-internal-temperature-is-not-correct

器件型号:MSPM0G1518
主题: MSPM0G3519 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

客户使用 MSPM0G1518。

它们从 IC 获得以下优势。

adcResult 为 784、VDDA 3.3V 作为 Vref

TEMP_SENSE0 为 1878

选择合适的电源版本。

温度为 35°C。 环境温度为~27°C。

要高得多。

我能知道为什么吗?

如果我将修整温度设置为 22C、结果为 27.5C、非常接近实际条件。

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能知道为什么吗?

    温度传感器的作用是测量器件的温度、而不是环境温度。 这样可以确保器件不会超过其额定温度。 例如、芯片结温不得超过 125°C。

    由于器件中数百万个晶体管的开关损耗、该器件将始终比环境更热、因为它会将电能转换为热能。

    您只能通过计算推断环境温度、不能使用此方法进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    在之前的构建中、他们使用 MSPM0G3519(也是工程师样片)。

    它在同一测试中正常工作。

    只是想确认工程师示例是在 30°C 下修整的、对吧?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在同一测试中正常工作。

    “你说什么? 器件温度=环境空气温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    是的、结束了。

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件必须始终 比环境温暖、其程度取决于器件所做的工作。  在低功耗模式下、我认为可能会加热几度、但我只是猜测。 在非低功耗模式下、5 到 10 度的加热器声音对我来说是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 x 标记样本芯片、请比较温度校准值和 ADC 转换结果。

    帮助您确定芯片是否具有有效的校准温度值。