This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:将 AM243 MII/RGMII 硬件设计用作 EtherCAT 从站

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1543426/am2432-am243-mii-rgmii-hw-design-as-ethercat-slave

器件型号:AM2432


工具/软件:

你(们)好  

AM243 EVM PRU-ISCCG1 端口符合 MII/RGMII。 我想检查客户是否开发 AM243 作为 EtherCAT 从器件、是否需要设计同时符合 MII/RGMII 的客户电路板? 还是只是 RGMII?

此致

Zekun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zekun  

    感谢您的查询。

    我不确定我是否理解该查询。

    当用于以太网从器件时、我怀疑接口是 MII。

    让我进行内部检查并确认。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sreenivasa

    您在这里有任何更新吗?

    MII 和 RGMII 都用作 EtherCAT 从站。 客户希望在其电路板上使用 RGMII、因此想要检查 MII 是否也需要符合。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zekun  

    谢谢你。

    我在内部进行了检查、了解当前的 SDK 仅支持 MII 接口。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa

    RGMII 对 EtherCAT 的支持计划是什么?  

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zekun  

    谢谢你。

    我不确定我们的 RGMII 是否在路线图中。

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zekun  

    请参阅以下 E2E 主题。

    建议使用 MII 接口。

    (+) AM2434:使用 RGMII for EtherCAT — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我们的 RGMII 是否在路线图中。

    我认为 RGMII 支持只有在我们未来支持 EtherCAT G 时才会发生(截至目前没有明确的路线图)。 EtherCAT 100M 将仅保留为 MII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,清楚,关闭它!

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prateesh 您好

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.