This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:CAN't 连接到具有 XDS 110 的 M0G3507-Q1

Guru**** 2940560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544991/mspm0g3507-q1-can-t-attach-to-m0g3507-q1-with-xds-110

器件型号:MSPM0G3507-Q1


工具/软件:

我们最初连接,安装了一个映像,但在随后的更新过程中,更新过程通过 SWD 失败,芯片无法再连接到。
我们已经尝试了  2 个新鲜的单位,所有的表现出的问题。
我们为电源提供了 1.8V 电压、SWD Pod 报告读数~1.79V
I2C 引脚 PA0/PA1 上有一个具有 I2C 地址 0x48 的 DAC;这与 M0G3507-Q1 默认 I2C 地址相冲突。
我们将 BSL_Enable (PA18) 拉至低电平
我们有一个不同的电路板、其器件型号完全相同。  通过在复位期间拉取电源、我们在其他电路板上重现问题、但最终还是能够通过将 SWD 降至 50kHz 而恢复正常
您能否就导致此问题的原因提供建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.监控 SWD 信号、因为 5kHz 非常低、可能 SWD 引脚上的噪声太大。

    2.尝试恢复 MSPM0 的方法:

    有关 CCS 解锁 MSPM0 的信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slaaed1 7.1.4 通过 CCS 解锁

     

    如果常见步骤不可行、请尝试对 MSPM0 重新供电、并使 PA18 保持为高电平、MSPM0 将进入 BSL 模式。

    然后尝试在 CCS 目标配置中连接 MSPM0 DPA 端口。 (显示所有内核–连接 DAP)。

     

    1. 硬件检查、检查电源(客户定义,3.3V)、检查 Vcore 电压 (1.35V)。
    2. 检查 XDS110 连接、该连接位于 PC 的设备管理器列表中。
    3. 可选的固件、可确认 M0 是否在应用中运行。

    这将帮助您确认是否成功进入 BSL 模式。

    1. 方法:在 CCS 中运行恢复出厂设置自动脚本–目标配置
    2. 方法:在 CCS 中连接 DAP、手动运行恢复出厂设置脚本–目标配置
    3. 方法:进入 BSL 模式、连接 DAP、然后在 CCS 中手动运行恢复出厂设置脚本–目标配置

     

    以下方法因信号质量问题而有助于降低 MSPM0 锁定频率:

    1. 缩短 XDS110 和 MSPM0 之间的调试电缆 (SWDIO 和 SWCLK) 的长度。

    在 20cm 以内是可以的、10cm 更好。

    1. 降低调试器 SWD 速度、双击.ccxml 文件、然后在 TI XDS110 USB 调试探针中更改速度
    2. 分别对 MAIN 区域和非 MAIN 区域进行编程