This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:引脚 87 与安培;引脚 115 电源要求

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544800/tm4c1294kcpdt-pin-87-pin115-supply-requirement

器件型号:TM4C1294KCPDT


工具/软件:

尊敬的专家:

客户希望了解引脚 85 和引脚 115 的电源要求。 发现外部电源为 1.2V。 此外、是否还有其他详细要求、例如纹波或其他方面?

该器件是 TM4C1294KCPDT13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     请遵循 TM4C129 系统设计指南中所述的 VDDC 建议。 建议使用总计 3.3 μ F 至 3.4 μ F 的滤波电容器。  

    3.4.2 LDO 滤波电容器 (VDDC)

    所有 TivaTM C 系列微控制器都具有片上稳压器、可为内核供电。 稳压器需要一个滤波电容器才能正常工作(有关可接受的电容值范围,请参阅相应微控制器数据表中的 CLDO 参数)。 CLDO 电容是 VDDC 引脚上的电容值之和。 考虑到容差、建议的 VDDC 电容器解决方案由两个或更多容差为 10%至 3.4μF 的陶瓷片式电容器组成(例如,3.3μF 和 0.1μF 0.1μF 电容器各一个、或者 2.2μF、1.0μF 和 3.3μF 各一个)。 由于在温度范围内具有较宽的容差、因此不建议使用 Z5U 电介质电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Charles。