This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何将 SysConfig 添加到最初不包含 SysConfig 的 M0 示例代码中

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1542941/mspm0g3507-how-to-add-sysconfig-into-an-m0-example-code-which-originally-doesn-t-include-sysconfig

器件型号:MSPM0G3507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、  

客户参考了 LFU 示例代码(如下链接)。 但是、这些示例代码不包含 SysConfig。 您能帮助说明如何从头开始添加 SysConfig 吗? 谢谢你。

MSPM0 LFU 引导加载程序实施版本 v1.4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我建议打开一个具有 SysConfig 的空工程、然后将可以解决问题的 LFU 示例代码导入该工程。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    客户询问我们是否有 一些将 LFU 示例导入空 RTOS 工程的过程?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    抱歉、RTOS 版本不包含 SysConfig、但有相应的解决方法。 您可以通过以下链接下载独立的 SysConfig: https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG?keyMatch=sysconfig&tisearch=universal_search。

    以下是下载 SysConfig 后的步骤  

    • 打开 SysConfig、然后输入与软件包相关的信息
    • 然后使用 SYSCONFIG 页面配置器件
    • 配置完成后、点击两个箭头符号。 从 SysConfig 生成的文件需要包含在 LFU 工程文件夹中。

    我希望这有助于回答您的问题。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢上述解决方案。 我将与客户讨论和反馈。 谢谢你。